我们正在将 LM5007用于空气压缩机控制箱中的空气制动系统、以用于乘客轨道应用。 我们一直在经历 LM5007的高故障率。 部件在服务24-48小时后出现故障。 我担心输入电压调节要求、尤其是在阅读完数据表的突出显示部分后。 详情请见所附。 为确保正常工作、输入电源之间的最大距离是多少? 数据表很模糊。 如果超出长度、这是否会导致器件出现故障。 所有故障似乎都在引脚8附近。 典型元件视图请见所附。 压缩机通常大约每30分钟循环运行一次。 在上电周期内、输入电压变得不稳定、高于(52V)和低于(24V)标称37V。 我担心这可能会使 LM5007承受压力、最终导致灾难性故障。 请参阅在现场测试期间捕获的随附数据。 输入电路有两个与输入电压并联的100nF (100V、X7R)电容器和 TVS 器件(54V)。 此外、还有两个 与 LM5007的输入线路串联的电感器 CM45322-101K。 请参考 所连接的输入电路。 我正在寻找有关车辆上继续发生故障的帮助以及有关如何提高可靠性的建议。