This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5007:LM5007故障

Guru**** 2531750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212719/lm5007-lm5007-failures

器件型号:LM5007

我们正在将 LM5007用于空气压缩机控制箱中的空气制动系统、以用于乘客轨道应用。  我们一直在经历 LM5007的高故障率。   部件在服务24-48小时后出现故障。  我担心输入电压调节要求、尤其是在阅读完数据表的突出显示部分后。  详情请见所附。  为确保正常工作、输入电源之间的最大距离是多少?  数据表很模糊。  如果超出长度、这是否会导致器件出现故障。  所有故障似乎都在引脚8附近。  典型元件视图请见所附。  压缩机通常大约每30分钟循环运行一次。  在上电周期内、输入电压变得不稳定、高于(52V)和低于(24V)标称37V。 我担心这可能会使 LM5007承受压力、最终导致灾难性故障。  请参阅在现场测试期间捕获的随附数据。   输入电路有两个与输入电压并联的100nF (100V、X7R)电容器和 TVS 器件(54V)。  此外、还有两个 与 LM5007的输入线路串联的电感器 CM45322-101K。  请参考 所连接的输入电路。  我正在寻找有关车辆上继续发生故障的帮助以及有关如何提高可靠性的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很遗憾听到这些问题。 您可能选择了 Vin 过应力的正确方法。 图中所示的 IC 损坏的一般特征表明存在电气过应力。

    [报价 userid="444156" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212719/lm5007-lm5007-failures "]输入电源之间的最大距离是多少才能实现正确的功能?  [/报价]

    这是一个很难量化的东西。 我们建议您尽量遵循布局最佳实践。 尤其是在接近最大 VIN 的条件下工作时、您需要注意输入电容的放置以及输入环路中的电感量。

    不幸的是,你提供的图像的分辨率在我的最后是很差的。 您能看一下它们是否能以更高的分辨率上传吗?

    Unknown 说:
    输入电路有两个100nF (100V、X7R)电容器和

    其输入电容量在低侧。 您是否使用更多输入电容进行过实验?

    最后、您能否提供与 LM5007相关的原理图和布局以供查看? 在您提供的原理图中、值/器件型号未在其中注明、因此我想看看您在提供原理图时是否会显示值/器件型号、对于布局、则会显示丝印标识符。

    Unknown 说:
    nput 电压变得不稳定,高于(52V)和低于(24V)标称值37V。 

    很有意思的一点是、移除 L2和 L1是否会导致该行为发生变化。 在任何情况下、纠正措施都是根据本应用手册(例如)抑制输入滤波器。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt782/slyt782.pdf?ts = 1680540148536&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F