This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:PSpice 仿真不起作用

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211220/tps43061-pspice-simulation-doesnt-work

器件型号:TPS43061

e2e.ti.com/.../STEP_5F00_UP.zip

您好!
我当时在 TI 的 PSpice 中尝试对 TPS43061进行仿真。 过了几个小时后,为了让 IC 工作,我放弃了。  
我不知道有什么错。 有人可以检查我的仿真吗? 或者、如果有人可以为该 IC 进行任何工作仿真、我将不胜感激。
当我尝试其他转换器时、 它可以正确地进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aleksander:

    请尝试此封装: https://www.ti.com/lit/zip/slvm706

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过了。
    它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aleksander:

    很抱歉、它不能为您效劳。 请在下周中旬之前给我们回复。  

    此致、  

    布里吉特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aleksander:

    我们从网站下载了该软件包、并在 PSpice 和 PSpice for TI 中进行了测试、这两种方法都可以。

    您是否可以再次下载该软件包并检查它是否在您的设置中按原样运行?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送一个包含仿真的 zip 文件、以检查它在我的计算机上是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aleksander:

    我们使用了上述项目: https://www.ti.com/lit/zip/slvm706

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksander:

    很抱歉仿真模型有问题。
    TI 网站上的 PSpice 模型都经过测试并在上传前运行、因此模型本身应该不会有问题。

    我已经使用 PSpice for TI 版本17.4运行该模型。 您使用的是相同版本还是以前的版本?
    如果 PSpice 模型是在早期版本中创建的、则通常会 在首次运行时升级到当前版本。 这应该会自动发生、但升级过程中可能出现错误。

    我将连接我使用 PSpice for TI 17.4运行的模型。
    请检查此模型是否也在您身边运行。

    e2e.ti.com/.../TPS43061_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!