主题中讨论的其他器件:LM5122
海量专家
客户想要使用 LM5122为其 PA 供电。
输入电压为9~16V (12V 电池)输出为45V 270W (6A)正常输出、峰值功率为1000W。 他们 为此电源选择了交错架构。
下面是他们的原理图、现在他们不知道如何选择合适的外部 Mos、您能否分享 Mos 指南并推荐更好的器件型号?
控制器部分
单相功率级
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Em
感谢您的答复。
在客户应用中、客户选择 BUK9Y12-60E、但此 Mos 因 过应力而在设计测试中损坏。
基于上面的电路原理图:开关频率:250k 输出电压为45V。 稳态输出电流:3A 瞬态电流为12A。
客户想要选择 BUK9Y12-100E、但客户担心 LM5122无法驱动此 Mos、因为它的 Qg 比以前大。
那么、您能否帮助分析此 Mos 是否适合 Mos?