This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:负载电流值

Guru**** 2509305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62595, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206469/tlv62569-load-current-value

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件:TLV62595

您好,

TLV62569DBV 从省电模式运行进入 PWM 模式。 所需的负载电流值是多少?

轻负载与重负载之间的电流关键值是多少?  我在 TLV62569DBV 的数据表中找不到相关数据、请提供

在未来的项目中、我们可以查看后续电路的负载电流、并考虑 TLV62569DBV 是否合适。 请帮助提供建议。

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhea,

    感谢您使用 E2E、

    当器件在 PSM 模式下运行时、从 PFM 到 PWM 的自动转换取决于许多因素、如 Vin、Vout、负载电流、电感器值和电感器容差。

    数据表图(12)中定义了当器件在具有不同 Vout 的 PSM 模式下运行时的开关频率与负载电流。 当开关频率保持不变时、可观察到从 PFM 到 PWM 的转换、如下所示。

    如果是新项目、请不要尝试我们最新的超值系列明星器件- TPS62A02数据表、产品信息和支持| TI.com

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    客户 现在有新问题。 有关详细信息、请参阅随附的文档。

    客户已比较了 TLV62595DMQREVM 电路板的原理图、没有发现明显差异。

    如何解决抖动和振铃问题? 没有相关的 TI 应用文档?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加随附的文档。

    e2e.ti.com/.../TLV62569DBV_2D00_20230323.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhea,

    请针对 TLV62595问题打开一个专用主题。

    关于 TLV62569 SW 振铃、您能提供布局文件吗?

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhea,

    如何测量 SW 节点电压? 我建议使用"尖头与桶"方法进行测量。

    如有可能、请向我分享您的测量设置图片。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhea,

    您是否有任何更新?

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    我在新案例中更新了它。

    TLV62595:抖动和振铃问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhea,

    您好、您可以关闭这个主题吗?

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。