This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:IC 烧坏/短路问题

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206748/lmr50410-q1-ic-getting-burned-short-issue

器件型号:LMR50410-Q1

大家好、

我将测试5VD 和3.3VD 电源、它接受24VDC 作为输入。 参考原理图如下所示。  

电路在无负载、24VDC 电压下会消耗9mA。  

 上电后、将5VD 转换为3.3VD 的 U2 IC 会在引脚5 (Vin)和引脚4 (EN)附近立即被烧毁。

5个样本中有3个出现此问题、其余2个样本工作正常。

原理图中是否有任何元件可能导致此问题?

谢谢。

亚廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush 您好!

    "U2 IC 将5VD 转换为3.3VD 后立即在引脚5 (Vin)和引脚4 (EN)附近烧坏了。"-现在的负载是什么? 此外、器件发生故障后、VIN-SW 或 SW-GND 是否发生短路?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI HE:

    您可以将 R9和 R10电阻分压器网络以及 R11和 R12 电阻分压器网络视为连接到3.3V 输出的唯一负载

    样片1: 引脚6 (SW)和引脚1 (CB)内部短路 (引脚4和5附近的烧写标记)

    示例2: 内部没有引脚短路  (引脚4和5附近的烧毁标记)

    样片3: 引脚5 (VIN)和引脚2 (GND)在内部较短(IC 表面没有可见的刻痕)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankus 您好!

    请允许我稍后查看并回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankus 您好!

    您能否拆除 L10、L11并查看其是否能正常运行? 您还可以尝试 将 L9替换为2uH、  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI He:

    我换了损坏的 ICS 与新的,没有问题,直到现在。

    我会做你给出的更改,并测试它,然后返回给你。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush 您好!

    感谢您的更新。 抱歉耽误您的时间。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankush 您好!

    我现在将关闭该主题。 如果您有其他问题、可以自由重新打开此问题或开始新问题。

    谢谢、此致。