大家好、
我将测试5VD 和3.3VD 电源、它接受24VDC 作为输入。 参考原理图如下所示。
电路在无负载、24VDC 电压下会消耗9mA。
上电后、将5VD 转换为3.3VD 的 U2 IC 会在引脚5 (Vin)和引脚4 (EN)附近立即被烧毁。
5个样本中有3个出现此问题、其余2个样本工作正常。
原理图中是否有任何元件可能导致此问题?

谢谢。
亚廷
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我将测试5VD 和3.3VD 电源、它接受24VDC 作为输入。 参考原理图如下所示。
电路在无负载、24VDC 电压下会消耗9mA。
上电后、将5VD 转换为3.3VD 的 U2 IC 会在引脚5 (Vin)和引脚4 (EN)附近立即被烧毁。
5个样本中有3个出现此问题、其余2个样本工作正常。
原理图中是否有任何元件可能导致此问题?

谢谢。
亚廷
尊敬的 GUI HE:
您可以将 R9和 R10电阻分压器网络以及 R11和 R12 电阻分压器网络视为连接到3.3V 输出的唯一负载
样片1: 引脚6 (SW)和引脚1 (CB)内部短路 (引脚4和5附近的烧写标记)
示例2: 内部没有引脚短路 (引脚4和5附近的烧毁标记)
样片3: 引脚5 (VIN)和引脚2 (GND)在内部较短(IC 表面没有可见的刻痕)
谢谢。