This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DKEVM:端口 A's VBUS 周期从5V 变为0V

Guru**** 1570075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211408/tps65988dkevm-port-a-s-vbus-cycles-from-5-0v

器件型号:TPS65988DKEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988DK

大家好、

我正在尝试通过端口 A 和 B 以3A 电流提供5V、9V、15V、20V 电压。当连接设备时、端口 B 的电压将在上述所有值下正常工作。 但是、当将器件连接到端口 A 时、LED D28开始闪烁、VBUS 会从5V 向下循环至0V、然后再次备份。 我将包含生成该结果的项目文件。  

谢谢

e2e.ti.com/.../DefaultConfig.pjt