请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988DKEVM 主题中讨论的其他器件:TPS65988DK
大家好、
我正在尝试通过端口 A 和 B 以3A 电流提供5V、9V、15V、20V 电压。当连接设备时、端口 B 的电压将在上述所有值下正常工作。 但是、当将器件连接到端口 A 时、LED D28开始闪烁、VBUS 会从5V 向下循环至0V、然后再次备份。 我将包含生成该结果的项目文件。
谢谢