请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 大家好、我的电池上有一个单独的充电端口、该端口仅连接到充电 FET。 我使用 Keyin 控制放电 FET、以便在充电时禁用输出。
当我在 Keyin 未置位的情况下对电池组充电(放电 FET 关断)时、放电 FET 将导通并为我的器件供电。 这并不是所需的、这也是我具有单独充电输入的原因。
安全电路 通过打开放电 FET 来减小输入电压降、就像处于欠压状态时的样子。
当使用 Keyin 作为放电控制时、数据闪存中是否有任何设置可以在充电期间使放电 FET 保持关闭状态?
谢谢。
斯宾塞