This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:充电期间 Keyin 不保持放电 FET 关闭

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211870/bq78350-keyin-not-keeping-discharge-fet-off-during-charge

器件型号:BQ78350

大家好、我的电池上有一个单独的充电端口、该端口仅连接到充电 FET。 我使用 Keyin 控制放电 FET、以便在充电时禁用输出。

当我在 Keyin 未置位的情况下对电池组充电(放电 FET 关断)时、放电 FET 将导通并为我的器件供电。 这并不是所需的、这也是我具有单独充电输入的原因。

安全电路 通过打开放电 FET 来减小输入电压降、就像处于欠压状态时的样子。

当使用 Keyin 作为放电控制时、数据闪存中是否有任何设置可以在充电期间使放电 FET 保持关闭状态?

谢谢。

斯宾塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计在出现充电电流时导通放电 FET 的原因是为了保护放电 FET 的体二极管。 这由 Chg Current Threshold 进行控制。 一旦电流超过该阈值、放电 FET 将导通。 无法禁用此功能。

    您可能需要使用 DSG FET 来断开电池组与应用的连接、然后在断开时为电池组充电。 如果这是您的用例、则此功能不受支持、必须通过由另一个电路(而不是监测计)控制的单独 FET 来实现。