This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:如何将新参数写入 ROM 默认值?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCEDV, BQ27220, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205650/bq27220evm-744-how-can-i-write-new-parameters-to-rom-default

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCEDV、 BQ27220、 EV2400

我无法更改 ROM 默认设置中的参数。 例如、工序配置 A 中的温度。  

将值更改为8484。 但是、当我点击 Write_All 时、会收到以下错误消息:

值改回0484。

如何在 ROM 默认设置中持续更改参数?  BTW。 我的电量监测计已完全解封。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    只有在使用 bqStudio 时才会在 RAM 中更改这些值。 使用"Write to Data Memory"按钮写入此值。

    休眠 V 参数超出了建议的范围、如果修复此问题、则写入所有内容将起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您指的是 OTP、而不是 ROM。 有关 OTP 编程、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slua771/slua771.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 GPCCEDV 工具并生成了 7点 CEDV 参数。 我试着在每个 OTP CEDV Profile 中输入这些参数、起初看起来好像接受了所有新参数、但当我导出.gg 文件时、gg 文件中的所有参数都设置为默认值。 因此、我认为黄金映像也具有默认值、而不是新参数。

    当我修改.gg 文件并导入它时、所有值都设置正确。 但是当我点击"Read all"时、所有参数都将改回默认值。  

    当我导入修改后的.gg 文件、然后点击 Write_All、出现错误消息"No parameter matched address"。

    我如何确保黄金映像具有我的新参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果电量监测计复位、这些值将丢失。 "全部读取"应报告您写入的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我不会重置电量监测计。 我从.gg 文件导入新值、然后"全部读取"、电量监测计显示默认值、而不是.gg 文件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    你需要"写全部",然后才能阅读。 也可以输入每个值并按 Enter。 "导入"会导入到 GUI、但不会写入电量监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果写入全部显示错误、请捕获状态栏/消息框错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否正在使用最新版本的 bqStudio?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是完整的屏幕截图、

    这是一个大问题。 文件我是 using.e2e.ti.com/.../GGfile_5F00_05.gg.csv

    以及我要采取的步骤:

    1. 将 bq27220连接到 GDK (甚至是 EV2400?)。   
     启动 bqStudio、它应该会自动检测 bq27220。
    3、 发出"解封"命令。
    4. 发出"unseal_full_access"命令。
    5. 发出"enter_CFG_update"命令。
    6. 导入以前保存的.gg.csv 文件。   
    7. 发出 Write_All 命令。   
    ->错误消息
    8.发出"read all"命令  
    ->所有值都恢复为默认值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请试用 https://www.ti.com/tool/download/BQSTUDIO-TEST

    在安装之前重命名旧安装文件夹以获得全新安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 仍然显示相同的错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我发现这是一个已知的问题、由于各种原因、不可能很快就修复。

    如果您下载了最新的 BQSTUDIO-TEST、则可以读取一个 gm.fs 文件、该文件存储与 gg.csv 文件相同的信息。

    然后对于"Write All"、可将此文件编程到 bq27220。 写入前请确保完全访问解封。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用更新的值创建 gm.fs 文件? 当我使用 bqStudio 创建 golden image 文件时、该文件将具有默认值。 但我需要一个具有更新值(来自 GPCCEDV 计算)的 gm.fs 文件。 这是我从一开始就遇到的问题。 我的最后一个目标是创建一个具有更新值的 gm.fs 文件。 但我只能在能够更改数据存储器内容但这不起作用时才能这么做。

    是否可以手动修改 gm.fs 文件?

    如何使用 bqStudio 读取 gm.fs 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误在验证时。 检查是否写入了参数、如果没有写入、则通过键入新值并按 Enter 单独写入每个参数。

    您可以从"Golden image"选项卡生成 gm.fs 文件。 这在最新版的 BQSTUDIO-TEST 中提供

    可以在任何文本编辑器中修改 gm.fs 文件