Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCEDV, BQ27220, EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCEDV、 BQ27220、 EV2400
我无法更改 ROM 默认设置中的参数。 例如、工序配置 A 中的温度。

将值更改为8484。 但是、当我点击 Write_All 时、会收到以下错误消息:

值改回0484。
如何在 ROM 默认设置中持续更改参数? BTW。 我的电量监测计已完全解封。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCEDV, BQ27220, EV2400
我无法更改 ROM 默认设置中的参数。 例如、工序配置 A 中的温度。

将值更改为8484。 但是、当我点击 Write_All 时、会收到以下错误消息:

值改回0484。
如何在 ROM 默认设置中持续更改参数? BTW。 我的电量监测计已完全解封。
谢谢
我想您指的是 OTP、而不是 ROM。 有关 OTP 编程、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slua771/slua771.pdf
我使用了 GPCCEDV 工具并生成了 7点 CEDV 参数。 我试着在每个 OTP CEDV Profile 中输入这些参数、起初看起来好像接受了所有新参数、但当我导出.gg 文件时、gg 文件中的所有参数都设置为默认值。 因此、我认为黄金映像也具有默认值、而不是新参数。
当我修改.gg 文件并导入它时、所有值都设置正确。 但是当我点击"Read all"时、所有参数都将改回默认值。
当我导入修改后的.gg 文件、然后点击 Write_All、出现错误消息"No parameter matched address"。
我如何确保黄金映像具有我的新参数?
这是完整的屏幕截图、

这是一个大问题。 文件我是 using.e2e.ti.com/.../GGfile_5F00_05.gg.csv
以及我要采取的步骤:
Daniel、您好!
请试用 https://www.ti.com/tool/download/BQSTUDIO-TEST
在安装之前重命名旧安装文件夹以获得全新安装
如何使用更新的值创建 gm.fs 文件? 当我使用 bqStudio 创建 golden image 文件时、该文件将具有默认值。 但我需要一个具有更新值(来自 GPCCEDV 计算)的 gm.fs 文件。 这是我从一开始就遇到的问题。 我的最后一个目标是创建一个具有更新值的 gm.fs 文件。 但我只能在能够更改数据存储器内容但这不起作用时才能这么做。
是否可以手动修改 gm.fs 文件?
如何使用 bqStudio 读取 gm.fs 文件?
错误在验证时。 检查是否写入了参数、如果没有写入、则通过键入新值并按 Enter 单独写入每个参数。
您可以从"Golden image"选项卡生成 gm.fs 文件。 这在最新版的 BQSTUDIO-TEST 中提供
可以在任何文本编辑器中修改 gm.fs 文件