请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969、MSP430F5234
您好!
我是否可以获得 TP23881 .AT 测试报告?
它是否可以通过.at 且测试仪设置为.at 类型1/2?
它是否能够独立于每个端口2/4线对运行?
什么是 MCU 器件型号?
谢谢
卡尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是否可以获得 TP23881 .AT 测试报告?
它是否可以通过.at 且测试仪设置为.at 类型1/2?
它是否能够独立于每个端口2/4线对运行?
什么是 MCU 器件型号?
谢谢
卡尼
您好、Cannie。
否、TPS23881的.at 测试报告可能显示故障。 这是因为 TPS23881是.bt 标准器件、它的测试过程与.at 标准器件不同。 bt 标准器件与.at 标准器件具有不同的维持功率特征(MPS)、并且该测试使用 MPS 来帮助确定器件有效性。
如果您想为我们的 EVM 使用 MCU、我们有 MSP430FR5969。
如果您想为 FirmPSE 使用 MCU、我们可以选择 MSP430F5234。
此致、
纳特