This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:tps23881

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5234, TPS23881, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210719/tps23881-tps23881

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969、MSP430F5234

您好!

  我是否可以获得 TP23881 .AT 测试报告?  

  它是否可以通过.at 且测试仪设置为.at 类型1/2?

  它是否能够独立于每个端口2/4线对运行?  

  什么是 MCU 器件型号?  

谢谢

卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cannie、

    感谢您的提问。 我将对此进行深入探讨、并将在本周为您提供一个答案。  

    此致、

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cannie。

     

    否、TPS23881的.at 测试报告可能显示故障。 这是因为 TPS23881是.bt 标准器件、它的测试过程与.at 标准器件不同。 bt 标准器件与.at 标准器件具有不同的维持功率特征(MPS)、并且该测试使用 MPS 来帮助确定器件有效性。

    如果您想为我们的 EVM 使用 MCU、我们有 MSP430FR5969。

    如果您想为 FirmPSE 使用 MCU、我们可以选择 MSP430F5234。

     

    此致、

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cannie、

    很乐意为您提供帮助!

    如果已回答您的问题、请按"Resolved"以关闭主题。

    谢谢!

    纳特