主题中讨论的其他器件:BQ79616
您好!
我们正在计划在 BMS 应用中使用 BQ79616 IC、目前我们的要求是在堆栈中使用7个 IC。 但我有一些与协议相关的问题。 如何获得读写操作的时序图? 单读与栈读有何区别? 使用其中一个有什么好处吗? 如果我读取寄存器地址0x568 ( VCELL16_HI)和数据/数量74 (寄存器内容从0x568到0x5B1)字节、那么对于读取多个寄存器也可以。 但是、如果您检查数据表寄存器地址0x58A 和0x58B 是否缺失或保留、那么在这种情况下、我的命令是否能够用于读取? 此外、我们计划不使用 BQ79600 、而是选择 TI 隔离器 ISO7342、我们在设计中是否需要考虑任何因素?
我还需要知道读取7个 IC 的 ADC 值和故障的时间? 如何找到此信息? 在菊花链协议上还有什么解释吗?