This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:如何使用菊花链协议读取多个寄存器以及如何查找相同协议所需的时间?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211205/bq79616-q1-how-to-read-multiple-register-using-daisy-chain-protocol-and-how-to-find-time-required-for-same

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好!  

我们正在计划在 BMS 应用中使用 BQ79616 IC、目前我们的要求是在堆栈中使用7个 IC。 但我有一些与协议相关的问题。 如何获得读写操作的时序图? 单读与栈读有何区别? 使用其中一个有什么好处吗? 如果我读取寄存器地址0x568 ( VCELL16_HI)和数据/数量74 (寄存器内容从0x568到0x5B1)字节、那么对于读取多个寄存器也可以。 但是、如果您检查数据表寄存器地址0x58A 和0x58B 是否缺失或保留、那么在这种情况下、我的命令是否能够用于读取? 此外、我们计划不使用 BQ79600 、而是选择 TI 隔离器 ISO7342、我们在设计中是否需要考虑任何因素?   

我还需要知道读取7个 IC 的 ADC 值和故障的时间? 如何找到此信息? 在菊花链协议上还有什么解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushant:

    TI 在 BQ79616堆栈器件之间使用专有的 VIF 通信。  mysecure/中提供了有关此通信方法的特定时间和协议的信息、要求您与 TI 签订 NDA。

    我已经联系了您所在地区的销售代表。  他们应该尽快与您联系、以确保您拥有所需的访问权限。   

    关于 BQ79600与 ISO7342的注意事项:  

    BQ79600是一款桥接器件、允许您使用 UART 或 SPI 在 MCU 与使用 COMH 和 COML 线路以及 VIF 通信的 BQ79616堆栈器件之间进行通信。  BQ79600还具有特殊的功能、即 在 MCU 和 PMIC 处于关断模式时保持低功耗模式、并能够通过环形架构检测堆叠器件中的故障、并在发生故障时唤醒 MCU 以采取措施。  有关 BQ79600的更多信息、请访问 mysecure/。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关此通信方法的特定时序和协议的信息位于 mysecure/中,并要求您与 TI 签订保密协议。

    我不明白是否需要 NDA 采购应该作为应用手册的东西。 我们的采购团队仍然与 TI 销售团队有联系。

    我们不会使用 BQ79600、增加的成本是不可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushant:

    我很高兴听到你和销售团队有联系。  它们应该允许您访问所需的文档。  

    就数字隔离器而言、我对 ISO7342的熟悉程度有限、但总的来说、您应该能够在 MCU 和 BQ79616之间使用隔离器进行通信。  我将附上 BQ79616数据表中有关 BQ79616 RX 和 TX UART 引脚逻辑电平的屏幕截图。

    应通过 NDA 访问解决您的 VIF 通信问题、因此我将继续并关闭该主题。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花时间思考