This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:与 BQ25730的兼容性

Guru**** 2579405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25730, TPS25750, TPS25750EVM, TIDA-050047, USB2ANY, EV2400, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210407/tps25750-compatibility-with-bq25730

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25730、BQ25731 TIDA-050047USB2ANYEV2400MSP430FR2433

您好!

我目前计划使用 BQ25730作为电池充电器、为4至5节串联锂电池充电。 此系统将由100W USB-C PD (20V 5A)供电。 我可以使用 TPS25750作为 PD 控制器来协商20V 5A 吗? 与 BQ25730搭配使用时、我是否需要注意任何兼容性问题?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    TPS25750可协商高达20V5A 的电流。

    TPS25750理论上应与 BQ25730配合使用、但 TPS25750EVM 上的情况是 BQ25731。

    以下是  一个客户使用 TPS25750EVM 为电池组充电的主题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您的答复。 TPS2570是否需要外部 MCU 来管理 I2C? MCU 是否需要持续进行板载监控、或者在使用前仅可对 TPS25750进行一次编程?

    另外根据设计指南 TIDA-050047、我不是很遵循闪存 I2C 的定义。 您能给我更多的信息吗?

    非常感谢、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    I2C 闪存是一种用于存储 TPS25750配置文件的 EEPROM。 配置文件包含控制 I2C3m 上的 BQ 部分所需的 I2C 事件。

    您不需要外部 MCU 来管理 I2C。 TPS25750会负责这一工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您的回答。  

    根据 TPS25750EVM、我需要使用 Aardvark 来配置 TPS25750。 这很广泛。 我还有其他方法来设置它吗? 我从 TI 购买了 EV2400和 USB2ANY。 它们能提供帮助吗? 此外、我 昨天购买了 MSP430FR2433 LaunchPad 开发套件、我能否将其与 I2C 引脚连接起来并通过它写入配置? 由于 LaunchPad 只有20美元、而 Aardvark 花费了我800美元、这可以为我节省很多。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    EV2400和 USB2ANY 无法帮助对 TPS25750进行编程。

    如果您使用 LanuchPad 套件对 TPS25750进行编程、需要编写自己的代码、使配置正常工作。

    在这里、如果成本是个问题、我的建议是在 Google 上寻找可以对 EEPROM 进行编程的24C EEPROM 编程器。 只要您可以将二进制文件刷写到 EEPROM 中、器件就应该正常工作。

    此致。