您好!
我们使用 UCC28780 (QFN 封装)设计12V/65W 电源。 在测试过程中、我们观察到有 PWML 脉冲。 请参阅下图 CH1:Vdd CH2:HVG 引脚上的电压 CH3:SWS 引脚上的电压、CH4:REF 引脚上的基准电压。 另请查看随附的 BOM 工作表。 D_SWS=18V、D_HVG = 27V。 我们测试了三张卡片、都是一样的。 看起来启动序列正常、但有 PWML 脉冲。 请告诉我原因。 我犯了什么错误吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用 UCC28780 (QFN 封装)设计12V/65W 电源。 在测试过程中、我们观察到有 PWML 脉冲。 请参阅下图 CH1:Vdd CH2:HVG 引脚上的电压 CH3:SWS 引脚上的电压、CH4:REF 引脚上的基准电压。 另请查看随附的 BOM 工作表。 D_SWS=18V、D_HVG = 27V。 我们测试了三张卡片、都是一样的。 看起来启动序列正常、但有 PWML 脉冲。 请告诉我原因。 我犯了什么错误吗?

您好、Raju:
感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。
很遗憾、我无法通过所提供的信息确定您遇到的问题。 提供完整的计算器工具将会更有帮助、因为它会列出您的设计目标、而设计的原理图将会更有用。
在您的第一篇文章中、您提到"...有 PWML 脉冲"。 通常、这是完全预料之中的、而且是一件好事。
假设您意味着"...没有 PWML 脉冲"、我的说法是否正确?
有关启动问题、请遵循以下调试指南、该指南可帮助您解决这些问题: https://www.ti.com/lit/pdf/slua982
此致、
乌尔里希
尊敬的 Ulrich:
感谢您的快速回复。 抱歉、上面有一个拼写错误、 否 PWML 脉冲。 请查看随附的设计表。
e2e.ti.com/.../1588.UCC28780-Excel-Design-Calculator-_2800_Rev.-C_2900_-SLUC664C.xlsx
谢谢。此致、
Raju
您好、Raju:
感谢您提供完整的计算器文件。 它将对了解您的系统大有帮助。
但是、对于您选择某些组件值、我确实有一些问题。 其中有几个值远不符合建议值。
但首先、您是否有机会检查电路板上是否存在与 HVG、RDM 和/或 RTZ 相关的问题?
在调试指南中、表3 (第9页)列出了这3个可能与 GND 开路或短路、而 GND 可以阻止所有 PWML 脉冲。
请检查这些可能性。
此致、
乌尔里希