This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:转换器启动问题

Guru**** 2390390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207983/ucc28780-converter-startup-problem

器件型号:UCC28780

您好!

我们使用 UCC28780 (QFN 封装)设计12V/65W 电源。 在测试过程中、我们观察到有 PWML 脉冲。 请参阅下图 CH1:Vdd CH2:HVG 引脚上的电压 CH3:SWS 引脚上的电压、CH4:REF 引脚上的基准电压。 另请查看随附的 BOM 工作表。 D_SWS=18V、D_HVG = 27V。  我们测试了三张卡片、都是一样的。 看起来启动序列正常、但有 PWML 脉冲。 请告诉我原因。 我犯了什么错误吗?

e2e.ti.com/.../8863.BOM.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、将 HVG 引脚电压放电至11V 也花费了超过50us 的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、CH4并不完全位于基准电压上。 采用 BUR 引脚。 BUR 引脚和基准引脚之间有一个电阻分压器。 RUBR1= 120kE、RBUR2=51.1k Ω。 如果我们计算 基准引脚上的反向电压为5V (1.5V*(RBUR1+RBUR2)/(RBUR2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raju:  

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。  

    很遗憾、我无法通过所提供的信息确定您遇到的问题。  提供完整的计算器工具将会更有帮助、因为它会列出您的设计目标、而设计的原理图将会更有用。   

    在您的第一篇文章中、您提到"...有 PWML 脉冲"。  通常、这是完全预料之中的、而且是一件好事。
    假设您意味着"...没有 PWML 脉冲"、我的说法是否正确?

    有关启动问题、请遵循以下调试指南、该指南可帮助您解决这些问题:  https://www.ti.com/lit/pdf/slua982

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的快速回复。 抱歉、上面有一个拼写错误、 PWML 脉冲。 请查看随附的设计表。

    e2e.ti.com/.../1588.UCC28780-Excel-Design-Calculator-_2800_Rev.-C_2900_-SLUC664C.xlsx

    谢谢。此致、

    Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raju:  

    感谢您提供完整的计算器文件。  它将对了解您的系统大有帮助。   
    但是、对于您选择某些组件值、我确实有一些问题。  其中有几个值远不符合建议值。  

    但首先、您是否有机会检查电路板上是否存在与 HVG、RDM 和/或 RTZ 相关的问题?   
    在调试指南中、表3 (第9页)列出了这3个可能与 GND 开路或短路、而 GND 可以阻止所有 PWML 脉冲。   

    请检查这些可能性。

    此致、
    乌尔里希   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raju:  

    我在大约两周内没有收到您的回复。  您是否能够解决您的启动问题?  
    如果是、请告诉我、我将关闭此主题。  

    此致、

    乌尔里希