请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R2 主题中讨论的其他器件:BQ27Z561
您好
客户想知道 这款芯片电压电流的温度精度。
该芯片是否可以 满足以下 要求:
|
电压检测误差 PCM 电压检测误差 |
-3 |
/ |
+3 |
mV |
|
充电电流检测误差(@3000mA) 充电电流检测错误(@3000mA) |
-5 |
/ |
+5 |
mA |
|
放电电流检测误差(@3000mA) 放电电流检测错误(@3000mA) |
-5 |
/ |
+5 |
mA |
|
μ 温度检测误差Temperature 检测错误 |
-3 |
/ |
+3 |
℃ |
正在等待您的回复。
谢谢
星形