This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:BQ27Z561-R2电压电流温度精度

Guru**** 2517260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211241/bq27z561-r2-bq27z561-r2-voltage-current-temperature-precision

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

您好  

客户想知道 这款芯片电压电流的温度精度。

该芯片是否可以 满足以下 要求:

电压检测误差 PCM 电压检测误差

-3

/

+3

mV

充电电流检测误差(@3000mA)

充电电流检测错误(@3000mA)

-5

/

+5

mA

放电电流检测误差(@3000mA)

放电电流检测错误(@3000mA)

-5

/

+5

mA

μ 温度检测误差Temperature 检测错误

-3

/

+3

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    bq27z561在校准后可满足相关要求。 温度检测误差也取决于热敏电阻。 EVM 上使用的热敏电阻可以支持它。