This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300输出提升

Guru**** 2533140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210435/tps7a8300-tps7a8300-output-bumped-up

器件型号:TPS7A8300

您好、TI 专家!

我在设计中使用了 TPS7a8300从 A2.5V 生成 A1.8V。 还有一个电源轨 P3V3_Z0、启用时间比 A1.8V 晚~550ms。  

观察到、一旦 P3V3_Z0被启用(斜升)、A1.8V 被从1.8V 提升至2.1V。

我手动在 A1.8V 上添加了一个100欧姆的泄放电阻器、然后再没有凸起。

为什么 TPS78a8300能够以高达2.1V 的电压进行充电并保持稳定在2.1V? FB 电压、它也被提升。  控制环路无法将 FB 电压转换回 Vref。

为什么100欧姆放电对这里有用? 在给定100欧姆时、A1.8V 上仅具有18mA 负载电流。

黄色-- P3V3_Z0

红色-- A1.8V

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:  

    感谢您与我们联系并与我们分享此内容。  

     P3V3_Z0是否靠近 TPS7A83并且/或者它是否与 LDO 共享任何电源轨?  

    R1145是否已连接? 您还能否共享 PCB 的布局?  

    LDO 的负载是多少?  

    此外、虽然 FB 网络的比率可以接受、但 DS 中的表3显示以下内容:  

    您是否尝试过使用建议的 R 值?  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    我看不到电源形状之间存在直接干扰、两个电源稳压器彼此远离放置。

    但查看波形、可以看到、P3V3_Z0会在 A1.8V 斜升后进行预偏置。 那么、我假设这两个电源轨之间存在一定的泄漏电流。

    但是、即使存在泄漏(P3V3_Z0斜升后从 P3V3_Z0到 A1.8V)、为什么 TPS7a8300无法将电压恢复到1.8V?

    R1145在那里、但 R1145的右侧悬空。 因此外部没有电压裕量调节。

    LDO 负载设计为最大0.1A、但在电路板上电开始时应具有非常小的负载。

    对于 FB 分频器、此电路板实际上有4倍相同的 LDO/分频器设计、REST 3x 工作正常、仅在1.8V 电源轨上看到了电压提升。

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

    黄色-- P3V3_Z0

    红色-- A1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:  

    感谢您分享布局片段。  

    我确实看到从 黄色-- P3V3_Z0到红色-- A1.8V 有一些重叠。 这些平面是否有任何 GND 平面隔开? 黄色传感器在 A1.8V 附近是否供电?  

    这可能很难做到、但是否有办法使用 ANY-OUT 引脚而不是外部电阻器来配置 LDO?  

    此外、能否在不使 TPS7A83导通的情况下首先打开3.3V 电源轨并在 TPS7A83关断时检查任何泄漏和/或电压? 此外、是否可以稍后开启 TPS7A83以查看该行为是否仍然有效? 我假设是、但要验证。  

    如果 FB 引脚出现泄漏、则此情况将一直保持到器件出现下电上电和/或如您之前提到过的、使用 R 来释放部分此电流。  

    FB 电阻器是否更改为建议值? 您是否还可以移除  R1145。 尽管您提到它是浮动的且不存在裕量、但我们仍想丢弃任何其他可能的泄漏路径。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔