This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122

Guru**** 2893030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210747/lm5122-lm5122

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好、TI 团队、

我想使用以下规格设计一个非隔离式升压转换器-

输入电压= 10V-35V

输出电压= 60V

Io= 60A

PO = 3.6kW。

webench.ti.com/.../3

在 TI webench 中、建议我们设计为30A、而我想对每个30A 使用双相。

请告知它可以正常工作?

谢谢。

安库尔·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankur:

    请查看该设计。 它有点接近您的需求: PMP22396参考设计| TI.com

    它使用专为高功率应用设计的 LM5170。

    当输入电压为10V 时、您需要输入电流约为400A。 您需要将此电源分为多个阶段、否则冷却将是一个问题。 因此、2相肯定不够。

    我建议每相功率为500W、因此在本例中、我们将讨论8相。 如果您是一名非常经验丰富的电源设计人员、那么您还可以使用更高的电压、但之后我会使用至少4相。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

     如果我不要求双向、您是否建议使用 LM5170或 LM5122来实现4相?

    谢谢。

    安库尔·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Singh:

    我建议使用独立于哪个器件的4相。 LM5170的优点是、您可以轻松堆叠用于更多相位的 EVM。

    此致、
    布里吉特