请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 主题中讨论的其他器件:LM5170、
您好、TI 团队、
我想使用以下规格设计一个非隔离式升压转换器-
输入电压= 10V-35V
输出电压= 60V
Io= 60A
PO = 3.6kW。
webench.ti.com/.../3
在 TI webench 中、建议我们设计为30A、而我想对每个30A 使用双相。
请告知它可以正常工作?
谢谢。
安库尔·辛格