This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:是否存在任何可以在 VAC1输入中将输入电压范围从3.3V 更改为12V 的配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210603/bq25672-is-there-any-provisions-to-change-the-input-voltage-range-from-3-3v-to-12v-in-vac1-input

器件型号:BQ25672

大家好、团队

我的客户有以下问题:

"

大家好、

 

在 BQ25672中,作为有效输入范围,VAC1的输入电压范围为3.3V 至26V (太阳能电池板输入)

VAC 2输入范围也是3.3V 到26V (汽车电池电压)

 

我们需要的是,如果我们提供超过12V 太阳能输入到 VAC1,它将打开 IC。

但现在,如果出现像5V 这样的小电压,它将启用 VAC1输入。 …在室内照明中、它无法提供足够的电流来为电池5 μ A 充电。 因此我们改变 VAC2电源,但太阳能电池板输入中出现小电压5V 被阻断为有效电源,它不会切换到汽车电池输入

 

因此、在 VAC1输入应用中、有任何配置可用于将输入电压范围从3.3V 更改为12V

."

您能提供一些建议吗?
谢谢你。
此致、
凯瑟琳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine、

    遗憾的是、无法为每个 VACx 引脚配置有效输入范围。  如果在 VAC1和 VAC2上检测到有效源、 主机可以将 REG0x13[7:6](EN_ACDRV2、EN_ACDRV1)从01b 编程为10b。  如果 VAC1上的电压由于 VAC_UVLO (3.2V 下降)、VAC_OV (最小值7V)或 IBUS_OCP (非常高)而变为无效、充电器会自动将输入从 VAC1交换为 VAC2。   

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff F

    感谢您的答复。

    我的客户有以下附加问题  

    "

    感谢您的回复。

     

    我对 Jeff 给出的解决方案有一些疑问。 请查找详细问题

     

    案例:

    1. 在 VAC 1中,连接太阳能输入,在 VAC2中,连接汽车电池,并连接另一端备用电池。
    2. 太阳能输入激活、汽车电池将关闭。
    3. 即使已连接太阳能输入,它也无法在室内照明条件下提供高于25mA 的功率。
    4. 太阳能输入无法为电池充电、但它会在电压高于3.3V 时保持有效输入
    5. 备用电池将被耗尽、板中的控制器将被切断。
    6. 此时、BQ25672将太阳能保持为有效电源、因为其可能高于3.3V。
    7. 现在提供车载电池输入,不能切换电源。
    8. 提供汽车电池电源后、BQ25672尝试切换、但无法唤醒控制器
    9. 因此、由于它将太阳能视为可穿戴设备的

     

    备注:

     

    1. 在控制器通过控制器在 BQ25672中的备用电池切断控制器之前、我们是否能够将太阳能作为无效电源。
    2. 备用电池电量耗尽后很难唤醒控制器。
    3. 因此,请建议我上述测试案例是可能的。

     

    谢谢。

    "

    请提供一些建议,谢谢~

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine、

    是的、如果 VAC1和 VAC2都有效、主机软件可以写入 I2C 来禁用 VAC1、然后启用 VAC2。

    此致、

    杰夫