大家好、团队
我的客户有以下问题:
"
大家好、
在 BQ25672中,作为有效输入范围,VAC1的输入电压范围为3.3V 至26V (太阳能电池板输入)
VAC 2输入范围也是3.3V 到26V (汽车电池电压)
我们需要的是,如果我们提供超过12V 太阳能输入到 VAC1,它将打开 IC。
但现在,如果出现像5V 这样的小电压,它将启用 VAC1输入。 …在室内照明中、它无法提供足够的电流来为电池5 μ A 充电。 因此我们改变 VAC2电源,但太阳能电池板输入中出现小电压5V 被阻断为有效电源,它不会切换到汽车电池输入
因此、在 VAC1输入应用中、有任何配置可用于将输入电压范围从3.3V 更改为12V
."