主题中讨论的其他器件:BQ25792-01,USB-PD-CHG-EVM
您好
是否有任何良好的 USB-PD-CHG-EVM -01修改解决方案来运行"NegotiateHighVoltage"模式? ADCIN1和 ADCIN2通过引脚2-3-4连接到 LDO_1V5、因此无法更改 ADCIN1和 ADCIN2的设置。 我认为移除 TPS25750D、切断引脚2-3-4之间的鹅卵石、然后将细小电线焊接到引脚2和3有风险。
我们正在寻找 在20V 60W 灌电流模式下运行 TPS25750D 的绝对最小值解决方案。 无 EEPROM、无 VIN_3V3、无 PP5V、无 USB 数据连接以及无连接到 MCU 的 IC2。