This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209231/tps25750-tps25750

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25792-01,USB-PD-CHG-EVM

您好

是否有任何良好的 USB-PD-CHG-EVM -01修改解决方案来运行"NegotiateHighVoltage"模式?  ADCIN1和 ADCIN2通过引脚2-3-4连接到 LDO_1V5、因此无法更改 ADCIN1和  ADCIN2的设置。 我认为移除 TPS25750D、切断引脚2-3-4之间的鹅卵石、然后将细小电线焊接到引脚2和3有风险。  

我们正在寻找 在20V 60W 灌电流模式下运行 TPS25750D 的绝对最小值解决方案。 无 EEPROM、无 VIN_3V3、无 PP5V、无 USB 数据连接以及无连接到 MCU 的 IC2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好,Kaare

    我将回顾您的问题、并在3月28日前向您通报最新情况。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要 在 USB-PD-CHG-EVM 中使用 BQ25792进行测试? 如果不是、TPS25750EVM 使您能够轻松配置 ADCIN1和 ADCIN2、以实现 20V 60W 灌电流模式。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,康纳
    我们无需使用 BQ25792进行测试。  当我们需要评估套件时、无法购买 TPS25750EVM、因此最终选择了 USB-PD-CHG-EVM。  
    我将查看我们是否能够获得 TPS25750EVM。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将继续并将该主题标记为已解决。  

    此致、

    C·吉莱特