This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:锯齿输出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209834/tps54231-sawtooth-output

器件型号:TPS54231

使用 TPS54231作为5Vin 至3.3Vout 电源。 器件大部分时间都在低负载模式下运行。 有趣的是、在包含27个 PCB 的样本中、只有3个 PCB 在启动时表现出以下行为。 我看到的是3.3V 电源斜升、稳定、然后进入锯齿状态。 我不知道这是怎么可能的,好奇地知道我可能看到什么。 数据表未突出显示此类行为、这也不是 ECO 模式。 我可以在其中一个 PCB 上探测 COMP 引脚并使锯齿状态停止并输入稳定的输出。 我还可以将 SS 电容器的值更改为更高的值、并完全消除锯齿状态。 在其他2块 PCB 上、锯齿持续时间 a)长得多的40ms v 5ms b)对 SS 或 COMP 网络的组件更改不会消除锯齿状态。 对于这2个 PCB、施加8 Ω 负载可稳定输出、这是唯一的补救措施。 为什么我有24块 PCB、这些 PCB 在低负载时具有稳定的输出? 1个可通过组件更换保持稳定的 PCB? 2块 PCB、是否能够在低负载时保持稳定、但在较高负载时保持稳定?

可提供上述改进的元件变化是将 R20更改为24.3k、将 C38更改为22nF。 示波器图像显示了5Vin (绿色)、3.3Vout (紫色)和 U2_COMP (蓝色)。 进入锯齿状态所需的时间在图像中显示为9.44ms、但可以高达93.4ms。 在3.3Vout 开始锯齿波形时、正是 MOSFET 停止开关时。 第2个示波器图像显示了 MOSFET 完全停止开关、因为3.3Vout 开始了该锯齿波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,扎赫

    您可以帮我稍微提高输入电压、以检查这个问题是否仍然存在?

    此外、您可以将 C30添加到1uF 以检查是否仍然发生这种情况。

    希望这对您有所帮助。

    BRS

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在提供稳定输出的5.3V 输入下进行了测试。 我们正在探索这对于我们的系统是否合理。 我曾尝试将 C30更改为1uF、但这在5V 输入电压下无法提供稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    Ruby 将检查您的问题并在明天回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,扎赫

    收到了、请帮助检查增加的输入是否可以起作用。 此问题主要是由启动 UVLO 引起的。

    希望这对您有所帮助。

    BRS

    红宝石