使用 TPS54231作为5Vin 至3.3Vout 电源。 器件大部分时间都在低负载模式下运行。 有趣的是、在包含27个 PCB 的样本中、只有3个 PCB 在启动时表现出以下行为。 我看到的是3.3V 电源斜升、稳定、然后进入锯齿状态。 我不知道这是怎么可能的,好奇地知道我可能看到什么。 数据表未突出显示此类行为、这也不是 ECO 模式。 我可以在其中一个 PCB 上探测 COMP 引脚并使锯齿状态停止并输入稳定的输出。 我还可以将 SS 电容器的值更改为更高的值、并完全消除锯齿状态。 在其他2块 PCB 上、锯齿持续时间 a)长得多的40ms v 5ms b)对 SS 或 COMP 网络的组件更改不会消除锯齿状态。 对于这2个 PCB、施加8 Ω 负载可稳定输出、这是唯一的补救措施。 为什么我有24块 PCB、这些 PCB 在低负载时具有稳定的输出? 1个可通过组件更换保持稳定的 PCB? 2块 PCB、是否能够在低负载时保持稳定、但在较高负载时保持稳定?
可提供上述改进的元件变化是将 R20更改为24.3k、将 C38更改为22nF。 示波器图像显示了5Vin (绿色)、3.3Vout (紫色)和 U2_COMP (蓝色)。 进入锯齿状态所需的时间在图像中显示为9.44ms、但可以高达93.4ms。 在3.3Vout 开始锯齿波形时、正是 MOSFET 停止开关时。 第2个示波器图像显示了 MOSFET 完全停止开关、因为3.3Vout 开始了该锯齿波形。