大家好、
我正在为 AM62设计电源。
我想沿着将 GPO1拉至 VSYS、但 GPO1的输出变为低电平时、VSYS 电压是多少?
我担心1.8V 直流/直流将被暂时启用。

此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
PMIC 可以控制 GPO1、并在 VSYS 高于 POR_Rising 阈值(大约为2.2V 至2.5V)时首先将其拉低。 我们建议将 GPO1上拉至 BUCK2的输出(3.3V)。
断电时、GPO1在 nRSTOUT、BUCK3和 LDO2之后的10ms 下拉至低电平。 这些信息可在 TPS65219的断电序列中找到 01 TRM。
链接: TPS6521901技术参考手册

谢谢。
布伦达
必须将此应用设计为在 PMIC 完成断电序列后关闭连接到 VSYS 的前置稳压器 (在 Buck2开始斜降后至少10ms、请参阅 TRM 上的断电序列图)。
如果在 完成断电序列之前、主 PMIC 电源(VSYS)降至 UVLO 以下、那么 PMIC 将中止断电序列、并且所有剩余的电源轨都将立即关闭。 在这种情况下、由于 PMIC 处于关闭状态、因此它会解除对任何 GPIO 的控制。
请注意、TPS65219 PMIC 上的所有电源都具有内部有源放电 功能、在电源轨关闭时将启用该功能、以便对任何残余电压进行放电。
谢谢。
布伦达