This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:GPO1输出

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210138/tps65219-gpo1-output

器件型号:TPS65219

大家好、

我正在为 AM62设计电源。

我想沿着将 GPO1拉至 VSYS、但 GPO1的输出变为低电平时、VSYS 电压是多少?

我担心1.8V 直流/直流将被暂时启用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! GPO1的 VOL 为0.4V (最大值)。 我们建议将 GPO1上拉至 Buck2 (3.3V)。

    Buck2是 TPS65219中第一个上电的电源轨 01 隔离器。   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    我的问题不是 VOL

    我认为 GPO1在 TPS6521901中是开漏输出、所以我想知道 GPO1何时驱动至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMIC 可以控制 GPO1、并在 VSYS 高于 POR_Rising 阈值(大约为2.2V 至2.5V)时首先将其拉低。 我们建议将 GPO1上拉至 BUCK2的输出(3.3V)。

    断电时、GPO1在 nRSTOUT、BUCK3和 LDO2之后的10ms 下拉至低电平。 这些信息可在 TPS65219的断电序列中找到 01 TRM。

    链接: TPS6521901技术参考手册

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    我知道 GPO1由 VSYSPOR 驱动为低电平。
    即使 GPO1上拉至 Buck2、在附件所示的情况下、GPO1也可能在一段时间内变为高电平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须将此应用设计为在 PMIC 完成断电序列后关闭连接到 VSYS 的前置稳压器 (在 Buck2开始斜降后至少10ms、请参阅 TRM 上的断电序列图)。  

    如果在 完成断电序列之前、主 PMIC 电源(VSYS)降至 UVLO 以下、那么 PMIC 将中止断电序列、并且所有剩余的电源轨都将立即关闭。 在这种情况下、由于 PMIC 处于关闭状态、因此它会解除对任何 GPIO 的控制。   

    请注意、TPS65219 PMIC 上的所有电源都具有内部有源放电 功能、在电源轨关闭时将启用该功能、以便对任何残余电压进行放电。  

    谢谢。

    布伦达