主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
您好、TI 团队
我们将 BQ76952用于 AFE 设计、 如下表所示、BQ76962 (无后缀)默认为 I2C 功能、而 CRC 未启用。
我们想使用 CRC 函数、不改变芯片、所以我们认为是使用 OTP 函数对 AFE 进行编程、以启用 CRC 函数、您能帮助分享如何在 TI 工具 BQ Studio 中对其进行配置吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队
我们将 BQ76952用于 AFE 设计、 如下表所示、BQ76962 (无后缀)默认为 I2C 功能、而 CRC 未启用。
我们想使用 CRC 函数、不改变芯片、所以我们认为是使用 OTP 函数对 AFE 进行编程、以启用 CRC 函数、您能帮助分享如何在 TI 工具 BQ Studio 中对其进行配置吗?


何塞
感谢您的答复。
写入 Comm type =0x11后、这可能会启用 CRC 函数、 之后我会单击 "swap_COMM_mode"、使 BQ Studio 与 AFE 重新通信。 BQ Studio 还能识别 符合预期的 AFE 电压和温度等。
新问题是、当我尝试 从 AFE 读取数据存储器数据时、它失败、它会显示故障信息"操作失败、因为 初始 读取所有数据闪存失败" 。 您能提供更多建议吗?

您好、Bode:
请将 EV2400版本更新为最新固件(版本0.32)。 这可在 产品页面
注: 在更新 EV2400 FW 的同时关闭 BQStudio。
将固件加载到新固件中。 启动 BQStudio、它应该会显示以下红色 
此时、将 0x11写入 Comm Type 寄存器、 重启 BQStudio 中。 DO NOT 重启器件、否则将上传默认配置。
请告诉我、这是否可以解决该问题。
此致、
何塞·库索