This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952如何使用 BQstudio 配置 CRC 函数

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209974/bq76952-bq76952-how-to-config-crc-function-using-the-bqstudio

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好、TI 团队

     我们将 BQ76952用于 AFE 设计、 如下表所示、BQ76962 (无后缀)默认为 I2C 功能、而 CRC 未启用。

我们想使用 CRC 函数、不改变芯片、所以我们认为是使用 OTP 函数对 AFE 进行编程、以启用 CRC 函数、您能帮助分享如何在 TI 工具 BQ Studio 中对其进行配置吗?

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bode:

    请见下方。 根据总线速度、可使用0x11或0x12。



    写入寄存器后、点击右上角的 Write All 命令


    有关 OTP 的详细信息、请参阅此 应用手册此外、这 常见问题解答。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

        感谢您的答复。  

        写入 Comm type =0x11后、这可能会启用 CRC 函数、 之后我会单击 "swap_COMM_mode"、使 BQ Studio 与 AFE 重新通信。   BQ Studio 还能识别 符合预期的 AFE 电压和温度等。  

        新问题是、当我尝试 从 AFE 读取数据存储器数据时、它失败、它会显示故障信息"操作失败、因为 初始 读取所有数据闪存失败" 。  您能提供更多建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bode:

    请将 EV2400版本更新为最新固件(版本0.32)。 这可在  产品页面
    注: 在更新 EV2400 FW 的同时关闭 BQStudio。

    将固件加载到新固件中。 启动 BQStudio、它应该会显示以下红色



    此时、将 0x11写入 Comm Type 寄存器、 重启 BQStudio 中。 DO NOT 重启器件、否则将上传默认配置。

    请告诉我、这是否可以解决该问题。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose

          非常感谢、 根据您的说明将 EV2400更新为0.32的步骤、我可以在更改 CRC 后读取配置数据。 这样可以解决这个问题。