This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:稳定超低功耗发生器设计

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208003/tps61200-design-of-a-steady-ultralow-power-generator

器件型号:TPS61200

´m,我负责一个研究项目。
特别是、我们开发的系统的一部分包含我们需要管理的超低功率发生器。


我们的超低功耗发生器可提供:
-输出电压从0.4V 到0.9V (有变化,非稳定电压)
-超低输出功率: 0.5mW 至2.0mW


因此、我们主要需要:
-使电压更稳定(最大程度地减少电压变化)
-增加电压,如果可能。 我们希望将标准电压从大约0.5V 提高至1.0V
-实现稳定电压和发电机输出之间的隔离

下图展示了两个电源发电机(Poiwer Gen 1和 Power Gen 2)以及假设使用该 TPS61200制造的 cc-cc 升压转换器。
e2e.ti.com/.../Project-drw-TI-20230320.pdf

是否可以将 TPS61200系列用于上述用途?  信息来源: www.ti.com/.../TPS61200

为了使 TPS61200工作稳定、需要满足哪些输入要求?

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您使用 e2e。

    我知道您有两个隔离式电源发生器、每个发生器的电压在0.4~0.9V 之间变化、您需要从每个电源 发生器获得稳定的0.5V 电压、然后您需要连接两个串联的电源以获得稳定的1V 电压。  

    我的理解是否正确? 如果是、我认为您可能需要一个降压/升压转换器、而不是升压转换器、因为转换器的输出电压(0.5V)并不总是高于输入电压(0.4V ~ 0.9V)。  

    对 TPS61200无法支持0.5V 的输出电压进行详细说明。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、非常感谢您的帮助。 您对我的案例的理解是正确的。

    根据您的解释、如果我使用输入电压在0.5V 到0.9V 之间变化的 TPS61200、我可以在 TPS61200输出上获得1.8V 或更高的电压吗? 我能否获得介于1.8V 和5.5V 之间的稳定输出电压?

    非常感谢您的回复、

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    是、1.8V ~ 5.5V 输出电压可以。

    但我不建议串联两个升压转换器、因为对于其中一个升压转换器(原理图中的升压2)、它没有稳定的接地基准、在这种情况下、我们从不进行任何测试、但我认为可能会有一些风险。

    为什么需要将这两个升压转换器串联在一起? 您的应用是什么? 我以前没有看到类似的应用、所以我有一点点兴趣。

    谢谢。

    此致、

    内森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    非常感谢您的帮助。

    请允许我解释我的研究项目的更多细节。

    目前我正在从事与活植物的发电工作。 它也称为植物微生物燃料电池。 简单地说,它是基于在进行光合作用的生物过程时,在植物根的土壤中释放出来的电子。 因此、一对电极(阴极阳极)会产生大约0.5V 至0.9V 的电压。 参见图1。

     e2e.ti.com/.../Bio-photosyntesis-Plant-Cell--drw-1.pptx

    您可以在 YouTube 上查看以下简单的实验以更好地理解。  https://www.youtube.com/watch?v=z_IerZ3JBys

     https://www.plant-e.com/en/hoe werkt-het/也解释了这一原则。

     图2 (不带升压功能)和图示对本例进行了说明。 3带升压功能。

     …我正在考虑以串联方式连接两个升压二极管 Δ-Σ

     你怎么看? 明白了吗?

     最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    很抱歉迟到了回复。 T

    这听起来很有趣, 所谓的 植物微生物燃料电池。 感谢您的详细解释。

    回到您的问题,你的 cathode1和 cathode2是相同的接地电位吗? 否则、您无法串联两个升压转换器。 如果没有、如果这两个阴极被隔离、 我们之前从未串联过两个升压、因此我不确定是否存在任何风险。 你可以试试。

    此外、为什么不在图2中添加一个升压或降压-升压、如下所示? 我知道输入仍然是0.5V、但您可以在输出端得到1V 或更高的电压。

    此致、

    内森