´m,我负责一个研究项目。
特别是、我们开发的系统的一部分包含我们需要管理的超低功率发生器。
我们的超低功耗发生器可提供:
-输出电压从0.4V 到0.9V (有变化,非稳定电压)
-超低输出功率: 0.5mW 至2.0mW
因此、我们主要需要:
-使电压更稳定(最大程度地减少电压变化)
-增加电压,如果可能。 我们希望将标准电压从大约0.5V 提高至1.0V
-实现稳定电压和发电机输出之间的隔离
下图展示了两个电源发电机(Poiwer Gen 1和 Power Gen 2)以及假设使用该 TPS61200制造的 cc-cc 升压转换器。
e2e.ti.com/.../Project-drw-TI-20230320.pdf
是否可以将 TPS61200系列用于上述用途? 信息来源: www.ti.com/.../TPS61200
为了使 TPS61200工作稳定、需要满足哪些输入要求?
太棒了!