This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54294:TPS54294PWP

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS542941, TPS54294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198691/tps54294-tps54294pwp

器件型号:TPS54294

在我们的电路中、我们通过提供7V 的输入电压来生成5V 和3.3V 的输出。 P/N:TPS542941PWP 的相同电路工作正常、但当我们替换为器件 TPS54294PWP 时、它不会生成5V 输出电压。

我们观察到的功能差异是、

1.通过逐渐增大输入电压、TPS54294PWP IC 在达到10V 之前不会生成输出电压。 在4V 时、观察到输出电压从0V 增加到2V、然后再次下降到0V。 此时、从 IC 观察到一些嗡嗡声。 如果我们通过增加输入电压来开启/关闭电源、那么在7.5V 下、它会生成5V o/p。

2.当我们在 VFB1和 VFB2引脚上保留任何导体/测量探针时、输出从5V 降低到0V。

请告诉我这两部分之间的区别电源/编号:TPS54294PWP 和 TPS542941PWP 以及我为什么没有获得5V 的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54294在两个通道上的额定电流为2A、而 TPS542941具有2A/3A 通道额定值。 这会更改其中一个通道的电流限制规格。  您能否共享原理图? 此外、您在这两款器件上使用哪种封装? 请尽可能详细地分享 VIN、SW、VOUT 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅在空载条件下进行了验证。 连接了电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图对于大多数器件都没有问题。 22pF 前馈需要穿过加到顶部分压电阻器上的两个电阻器。 5V 通道电感器可以是3.3uH。 5V 设计中的底部分压器可以为22.1k Ω。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已根据上述修改进行验证、但发现了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这些观察期间是否可以共享 VIN、SW 和 VOUT 波形? 需要使用尾纤或尖端和接地筒技术在示波器上以全带宽进行测量。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请找到随附的图像。 输入电压为7V、但 IC 不会生成5V 的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asiya、

    我在其中一个示波器截图上看到5V (平均4.86V)。 这是 VOUT 吗? 我看到其他两个具有0V 电压的示波器截图、我怀疑您所指向的是这两个。 是否有机会确认 EN 电压和 SW 电压? 如果您将 TPS54294 IC 替换为新的 TPS54294、该设计是否起作用?

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、电压4.86V 是在 VBST1引脚上的。 另外2种波形为 SW1和 VOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asiya、

    考虑到没有开关、IC 可能已损坏。 您是否愿意分享此设计的原理图、BOM 和布局? 您是否已经定制制造了 EVM 或在 EVM 上对此进行了测试? 此设计以前是否曾工作过、后来又停止工作了?

    谢谢。

    阿莫德