Other Parts Discussed in Thread: TPS542941, TPS54294
在我们的电路中、我们通过提供7V 的输入电压来生成5V 和3.3V 的输出。 P/N:TPS542941PWP 的相同电路工作正常、但当我们替换为器件 TPS54294PWP 时、它不会生成5V 输出电压。
我们观察到的功能差异是、
1.通过逐渐增大输入电压、TPS54294PWP IC 在达到10V 之前不会生成输出电压。 在4V 时、观察到输出电压从0V 增加到2V、然后再次下降到0V。 此时、从 IC 观察到一些嗡嗡声。 如果我们通过增加输入电压来开启/关闭电源、那么在7.5V 下、它会生成5V o/p。
2.当我们在 VFB1和 VFB2引脚上保留任何导体/测量探针时、输出从5V 降低到0V。
请告诉我这两部分之间的区别电源/编号:TPS54294PWP 和 TPS542941PWP 以及我为什么没有获得5V 的输出电压。