This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:GPO2输出信号在关断后的行为

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62822, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201764/lp8733-behavior-of-gpo2-output-signal-after-shutdown

器件型号:LP8733
主题中讨论的其他器件:TPS62822TPS62903

我们的客户使用的是其电路板上带有 AM243x 的 LP87334D。

GPO2输出信号在关断后似乎浮动了大约800us。

在 LP87334D 数据表的"7.3.7器件复位场景"中、介绍 VANA 电源电压降至 UVLO 阈值电平以下时的行为:

"如果 VANA 电源电压低于 UVLO 阈值电平、则禁用所有稳压器
立即、GPO 或 GPO2信号被驱动为低电平 ,所有寄存器位都将重置为默认值。
当 VANA 电源电压转换为高于 UVLO 阈值电平时、会发生内部 POR。 该 OTP
这些位会加载到寄存器中、并根据寄存器设置启动。"

GPO2输出信号在关断后约800us 浮动是正确的吗?

如果正确、LP87334D 的 EN 输入信号和 GPO2输出信号将进行与操作并输入到 TPS62822的 EN。

此致、

大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Daisuke。  

    该器件设计为在2.8V 至5.5V 的输入电源电压范围内工作。在我在下面标记的区域中、VANA 似乎很快接近 VANA 的 UVLO 阈值、但却沉睡在该电平上。

    这并不好、因为在该级别上不确定器件是否上升至 UVLO 电平以上。 如果上升、器件将执行上电复位(POR)、该操作将尝试使用给定的 OTP 设置配置所有寄存器。  GPO2输出配置为开漏输出、这有助于解释我们为什么会看到悬空输出(它被驱动至与 VANA 相同的电平)。 在下一步中、我会将 VSYS 驱动至完全低电平或在关断转换期间保持为高电平、然后看看这是如何影响 GPO2输出的。

    我不认为 GPO2 在关断后应该悬空。  当通过 VANA 在关断模式下定义 IC 的状态时、应将其驱动为低电平。 没有关于它何时应该悬空的规格。 请参阅下面的、了解 VANA 保持高电平时的预期上电和断电序列。

    此致!

    大卫·马丁内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复。 很抱歉这么晚才回复。

    在由 EN 关断后、GPO2保持低电平、同时 VANA (5V VSYS)保持高电平。

    VANA (5V VSYS)无法更快地斜降至低电平。

    当 VANA (5V VSYS)手动升高或降低以进行测试时、GPO2似乎会在 UVLO 阈值附近切换。

    当 VANA (5V VSYS)低于 UVLO 时、是否可以驱动 GPO2?

    对于其他电源 IC、例如 TPS62903、当 VIN 低于1.8V 时、PG 输出未定义。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke-San:

    仅当 VANA 低于 UVLO 阈值时、GPO2才应驱动为低电平。 在关断状态下具有高阻抗。 您能否确认 GPO2上没有任何上拉电阻器? 由于 GPO2在关断状态期间处于高阻抗状态、因此上拉电阻器会如您所见将 GPO2拉至高电平。

    谢谢。

    大卫·马丁内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复。

    GPO2被上拉、这是因为它被配置为一个开漏输出。

    GPO2处于关闭状态的条件是什么?

    当 VANA 低于 UVLO 阈值或 VANA 低于下限阈值电压时?

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke-San:

    GPO2的开/关状态取决于内部 FET 和外部上拉电阻。 当器件打开时:

    • 打开 GPO2 FET 将输出一个低电平信号(接地)。
    • 关闭 GPO2 FET 将输出一个高电平信号(由上拉电阻器设定)

    当 VANA 低于 UVLO 阈值时、GPO2 FET 会关闭但无法开启。   根据上拉电阻器的设置、GPO2将保持高电平。 关闭 GPO2的另一种方法是使用上拉电阻器电源、该电源随电源序列关闭。

    此致!

    大卫·马丁内斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复。

    GPO2由 BUCK1或 VANA (5V VSYS)上拉。 在这两种情况下、当 VANA (5V VSYS)低于 UVLO 阈值时、GPO2也会以类似的方式转换为高电平。

    为了避免这种情况、GPO2输出信号应该与 LP87334D 的 EN 输入信号进行与运算、并输入到外部稳压器(TPS62822)的 EN?

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke-San:

    这种情况对于关断序列似乎可行(LP87334D  EN 将变为低电 平并强制 TPS62822 EN 为低电平)。 但是、对于启动顺序、我预计会出现一个潜在的问题。  LP87334D EN 将变为高电平、并且 GPO2可能已经高于正开关阈值。 因此、 根据上电顺序、 只要 LP87334D EN 变为高电平、TPS62822 EN 就会变为高电平、而不是 GPO2。 如果 这不是问题、则该解决方案合理。

    此致!

    大卫·马丁内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复。

    对于启动序列、在 VANA 超过 UVLO 阈值后、GPO2会保持驱动为低电平、直到 EN 释放3ms 之后、是否正确?

    请注意、如我的第一篇文章中所述、LP87334D 的 EN 由电压检测 IC 控制。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daisuke-San、

    是的、您是对的、对不起混淆! GPO2将在 VANA 上升至 UVLO 以上后变为低电平、然后 GPO2将在 EN 变为高电平3ms 后变为高电平、如 上电序列所示。 因此、我认为使用与门启动和关断  TPS62822 EN 没有问题。

    此致!

    大卫·马丁内斯