This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:是否有办法让 UCC28950在空载时间增加补偿

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210782/ucc28950-is-there-any-good-method-for-ucc28950-to-increase-compensation-at-no-load-time

器件型号:UCC28950

尊敬的 TI 团队

当输出执行0A-100%的大型动态负载时、输出电压将下降到一个大坑点。 调节环路只能更改恢复时间值、但不能降低下降的输出电压。

屏蔽第12引脚的 DCM 功能、动态波形更对称。

此时、可以优化环路参数以满足客户要求。

然而、在屏蔽 DCM 功能后、输出电感器的电感电流在不连续模式下反向、这将导致同步整流器的 MOS 应力超出规格。
UCC28950有没有更好的方法可以在空载时间增加补偿? 此时、它还可以输出驱动、而不影响器件的应力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电容的大小应基于 Cout = i*dt/dv 进行保持。  我想您的问题是设计没有足够的保持电容。

    我会考虑增大 Cout。

    如果您确实想重新访问环路补偿、以下链接将为您提供应用手册、其中讨论了如何补偿 UCC28950/1器件的电压环路。  对于峰值电流模式控制、一个良好的目标是在开关频率的1/10处跨过环路。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、