This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:通过 ANY-OUT 可编程引脚配置输出电压。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210689/tps7a85-configuring-output-voltage-by-any-out-programmable-pins

器件型号:TPS7A85

根据数据表、TPS7A85可以使用外部电阻器或内部匹配的 ANY-OUT 反馈电阻器网络来
设置输出电压。

我希望使用 ANY-OUT 引脚来设置输出电压、在以下情况下

1) 1) Vout = 1.01V

2) Vout = 0.925V

请提供一些有关如何配置相同项的信息。

谢谢。

尼基尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:  

    若要提高 TPS7A85的分辨率、可以按以下方式配置器件:  

    此外、如数据表中所述、您可以将800mV 引脚连接到 SNS 引脚、新的 ANY-OUT 范围为0.8V 至1.175和1.6V 至1.975V

    因此、要获得0.925、然后通过将引脚7和引脚5连接到 GND、Vout=0.8V+0.1V+0.025V。  

    对于1.01、 可以使用以下配置:  

    通过将外部电阻器更改为128*R 将允许具有12.5mV 的分辨率。 但这允许1.0125V、而不是1.01V 的输出电压轨。  

    此外、还需要考虑 Vout 的精度。  

    您还可以参考以下主题以获取更多信息:  

    (+)如何提高 ANY-OUT 可编程输出电压器件的分辨率-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔