This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:400V 工作模式选项

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210566/lm25088-options-for-operation-at-400v

器件型号:LM25088

我正在使用降压转换器、以1A 的最大输出电流将400V 降压至180V。   

似乎几乎所有 TI 的降压控制器都有内置的驱动器、没有一个具有可与400V 电压轨一起工作的输入电压。   我想使用一个具有 LM25088等功能的控制器、并希望使用一个额定值适当的外部驱动器来驱动 MOSFET。  

我是否可以将控制器的栅极驱动输出连接到外部栅极驱动器的输入?  

如何处理自举和开关节点引脚?  我可以直接将开关节点引脚接地并使用正常的自举电容值吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas

    我认为 LM25088对该应用不利。 这个想法需要太多外部电路才能工作、而且还没有在工作台上得到证实。 请参阅 https://www.ti.com/tool/PMP21404 

    - EL