请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25088 我正在使用降压转换器、以1A 的最大输出电流将400V 降压至180V。
似乎几乎所有 TI 的降压控制器都有内置的驱动器、没有一个具有可与400V 电压轨一起工作的输入电压。 我想使用一个具有 LM25088等功能的控制器、并希望使用一个额定值适当的外部驱动器来驱动 MOSFET。
我是否可以将控制器的栅极驱动输出连接到外部栅极驱动器的输入?
如何处理自举和开关节点引脚? 我可以直接将开关节点引脚接地并使用正常的自举电容值吗?
谢谢!