This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:我的板输出1.35伏、应该是~12伏。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210383/lm25118-my-board-putting-out-1-35-volts-wen-it-should-be-12-volts

器件型号:LM25118

我有另一个基于此设计的设计、因此我知道所使用的组件会起作用。 我最初制作的设计与 webench 生成的设计类似:

输入为10-24V、最大电流为7A

在我确认可以正常工作后、我制作了一个更小版本的电路板、以便将它与另一个电路板结合使用。 新电路板将无法正常工作。 首次打开时、输出电压为11.8、但施加负载后、电压开始随较大负载线性下降。 关闭并重新打开后、电压不会恢复正常。 我用2种不同的芯片尝试过它。 我不知道我是否把它们烧掉了,但它们变得很热。 有2页我合并到一个板上,但第二是无关紧要,就我知道。

顶部:

顶部:

底部:

底部: