请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
UCC5390E、驱动器侧电源问题
我使用的是 DC5390E、具有+15、-3V、wRG 的双电源、当我将其连接到芯片时、它会降至+5和-0.33伏。 WRTG? 根据数据表、将 GRND 和 VCC2以及 VEE2之间的电容连接起来。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCC5390E、驱动器侧电源问题
我使用的是 DC5390E、具有+15、-3V、wRG 的双电源、当我将其连接到芯片时、它会降至+5和-0.33伏。 WRTG? 根据数据表、将 GRND 和 VCC2以及 VEE2之间的电容连接起来。