This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390E 驱动器侧电源问题

Guru**** 2382220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209888/ucc5390e-driver-side-power-supply-problem

UCC5390E、驱动器侧电源问题

我使用的是 DC5390E、具有+15、-3V、wRG 的双电源、当我将其连接到芯片时、它会降至+5和-0.33伏。 WRTG? 根据数据表、将 GRND 和 VCC2以及 VEE2之间的电容连接起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harnam、您好!

    这是否是双电源的问题? 能否提供足够的直流电?  

    您能解释一下 wRG 和 WRTG 是什么意思吗?

    如果 UCC5390E 损坏并且吸收了大量电流、它将变得非常热。 是这样吗? 如果是、您可能需要使用更大的栅极电阻器来限制输出电流和电压过冲。

    此致、

    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WRTG 相对于接地、

     我们一连接电源、其电压就会从+15V 变为+5伏。 如果是低栅极电阻、则仅在栅极接通时才会发生、

    我们尝试的两个栅极驱动器和两个直流/直流转换器都具有相同的结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 栅极和源极之间是否短路? MOSFET 输入应是电容器负载、但如果栅极经历过压、它将变为短路、并且在它尝试驱动此短路时驱动器可能会拉低电源。