请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63710 主题中讨论的其他器件: TPS62903、 TPS62135
大家好、
我想再次向您确认 TPS63710的静态电流是15mA、而不是15uA? 谢谢
此致
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Frank:
您可以检查 TPS62903并将其用于 IBB 配置。 该器件具有低 IQ。 您可以参阅: www.ti.com/.../slvafb4.pdf。但是、对于 TPS62903、您可能无法在最小 VIN 下满足2A 条件与-4V 条件。 您还可以查看 TPS62135或电流更高的器件来满足2A 条件、但它们将不会具有低 IQ。
谢谢。
阿莫德