This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:TPS63710静态电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, TPS62903, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210328/tps63710-tps63710-quiescent-current

器件型号:TPS63710
主题中讨论的其他器件: TPS62903TPS62135

大家好、

我想再次向您确认 TPS63710的静态电流是15mA、而不是15uA? 谢谢

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    数据表中的15mA 典型值正确、 这不是低 IQ 器件。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank:

    是的、它是15mA、不是15uA。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、Amod、

    感谢您的评论、我们是否还有另一种具有低静态电流的反相转换器选择?

    输入电压= 3.2V-4.7V

    VOUT =-0.8~-4V (典型值-2.5V)

    IOUT=1A/2A

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank:

    您可以检查 TPS62903并将其用于 IBB 配置。 该器件具有低 IQ。 您可以参阅: www.ti.com/.../slvafb4.pdf。但是、对于 TPS62903、您可能无法在最小 VIN 下满足2A 条件与-4V 条件。 您还可以查看 TPS62135或电流更高的器件来满足2A 条件、但它们将不会具有低 IQ。


    谢谢。

    阿莫德