请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3150 我们已经获取了部分 J7002527版本、需要了解它们是否与标准 LM3150不同以及它们之间有何差异。
据我了解供应商、这是 一个针对部分客户的"定制"版本、比标准 LM3150 "好"。
我无法找到此版本的任何信息。 有人能解释一下吗?
谢谢!
时间
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tim:
很抱歉回复太晚了、我与团队核实、他们说这是 2008年发布的产品、所以我们在 Galileo 系统中没有找到相关信息。 但一般来说、按照这个命名规则、这个芯片应该是定制的产品。 定制产品通常不会披露特定信息。 但它应该与 LM3150MHX 类似。 某些特定性能参数可能存在一些差异、因此建议客户在批量使用之前对其进行测试。
希望这可以帮助您。 谢谢。
奥罗拉